This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:告诉我您的推荐产品(USB-USB PD 控制和充电器 IC)

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392602/tps25730-tell-me-your-recommended-products-usb-pd-control-and-charger-ics

器件型号:TPS25730

工具与软件:

除 TPS25730之外、如果您有任何推荐的 USB-IC 控制和充电器 PD、请联系我们。
请介绍一下我吗?
*对于 USB-USB3.1 PD ,我想要一个支持240W 的纯接收设备(USB3.1)。
如果这不可用、USB3.0 (100W)就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于仅100W 受电设备、TPS25730是最适合使用的器件。 这是一款可通过电阻器配置的 PD 控制器、无需开发任何固件即可实现100W 功率协商。  

    对于240W 功率、我们将在今年晚些时候发布新器件、能够协商新的240W 功率范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!


    您能再告诉我一件事吗?

    如果您使用 TPS25730、
    您建议使用哪种充电器 IC?
    (抱歉、我不是工程师、也没有任何专业知识。)
    有太多的选择,所以你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您的系统要求。 您能分享一些关于您的电池系统的信息吗?

    即电池组化学成分、您计划支持多少个电池电芯、您是否需要同时为电池充电和为系统供电