This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392330/bq25792-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

使用 bq25792。 充电电压4.1 VDC 充电电流250 mA。 我不使用系统输出、但 在引脚上有10个 MFD。

当我的微控制器将寄存器设置为1节时、默认 VSYSMIN 设置为3500mv。  由于 VBAT OVP、充电被禁止。

如果我只是将 VSYSMIN 更改为更高的值、它将开始充电。  

您能解释一下默认设置不起作用的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corbin:

    我假设 BAT 上没有连接电池或电池仿真器?  如果未出现这种情况、则在充电启用(通过 CE 引脚或位)并且没有由于热敏电阻缺失而导致 TS 出现故障的情况下、BQ25792会由于 BAT 引脚上的默认电容器过度充电而出现 BATOVP 故障。  OVP 故障导致转换器停止开关并使 SYS 下降。  如果您禁用充电、应该没有 OVP。  增大 SYSMIN 并不会始终阻止 BATOVP、但会将电池引脚电容器增大到200uF。  BQ25792专为不可拆卸电池应用而设计。  引脚对引脚 BQ25798仍显示了无电池且电容较低的 OVP、但转换器不会停止开关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕快照是在连接电池的情况下拍摄的。  还拍摄了16位寄存器的屏幕截图。

    此应用程序没有电池永久连接到充电器、位我不知道我无法使用可拆卸电池的相同电路。

    同样、电池连接、VSYSMIN 默认为3500 =未设置充电/标志。 只需将 VSYSMIN 设置为5000、写入寄存器、标志清零和充电开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corbin:

    充电器不支持 MINSYS > BATREG。  当电池放电时、MINSYS 的点提供最小系统电压。  然后 SYS 跟随电池直至 BATREG。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我提出这个问题的原因。 从捕获中可以看到、我得到故障标志、默认值为1节电池4.1VDC 时为3500 mV 充电电压、电池为3.7VDC。 然后他们清除、当我尝试更高的 MINSYS 时、一切正常工作。 这与我的期望相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我提出这个问题的原因。 从捕获中可以看到、我得到故障标志、默认值为3500 mV。MINSYS、充电电压为1节电池4.1VDC、电池为3.7 VDC。 然后他们清除、当我尝试更高的 MINSYS 时、一切正常工作。 这与我的期望相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corbin:

    我以前从未有过这样的经历。  您能否提供 VBUS、VSYS 和 VBAT 的示波器快照、VBUS 触发时会发生这种情况?

    此致、

    Jeff