This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27288:自举电容器计算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392929/ucc27288-bootstrap-capacitor-calculations

器件型号:UCC27288

工具与软件:

大家好、  

在发布问题和问题时提供的器件型号(UCC27288)主要与以下有关栅极驱动器的应用手册中的设计公式相关。

我的质询如下:  

在附录 C 中(应用说明: https://www.ti.com/lit/ml/slup170/slup170.pdf?CBST=1722076093447)、我认为 ts、2和 CBST、3的等式中包含一个小错误、我想和您核实一下。

在评估 CBST、2时、考虑到了400us 连续关断周期的瞬态条件。 但是、由于这对应于 MOSFET 关断周期、因此公式中不应包含下图中突出显示的项、因为在此期间栅极驱动器的输出为低电平。

同样、在评估 CBST、3的公式时除开启 MOSFET 所需的初始栅极电荷外、均应考虑 CBST 提供的所有负载电流、如下图所示。

您能说明一下吗?

此致、

Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Siri、

    感谢您向 TI 提出有关自举电容器和 UCC27288的问题。

    CBST、2 -当关闭较长时间后重新打开时、它们正在查看、以便应该包括公式的一部分。 "此外、在这个空闲周期结束时、CBST 仍然需要提供栅极电荷来导通 MOSFET。 因此、所需的电容值是:CBST、2等式。" 因此、根据这种说法、MOSFET 已长时间处于关断状态、然后再次导通。

    CBST、3 -在本例中、MOSFET 已经导通、因此它会寻找保持 FET 导通所需的电容。 不包括 Qg、因为它的有效电容已经在 MOSFET 导通时充电。

    我不熟悉您链接的应用手册、但我会研究并进一步阅读它。 通常、对于自举电容器计算、以下是我参考的应用手册:

    针对半桥配置的自举电路选择

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore