This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:输出电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390926/tps61160a-output-current

器件型号:TPS61160A

工具与软件:

大家好、团队成员:

可以将 Rset 设置为2.5Ω 并使用 CTRL 引脚将 LED 电流从0调节至80mA 吗?

数据表中的所有效率与输出电流关系图(图1到4)均符合50mA、因此客户担心在80mA 使用该器件时是否会出现任何问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输出电压是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    很抱歉这么晚才回复。

    我想告知您客户的使用情况。

    <Usage conditions>
    输入电压:3.3V
    输出电压:最小13.5V 至最大15V
    LED 数量:5个串联 x 4个并联、共20个

    我说过输出电流为80mA、但实际上似乎是60mA。

    1) 1)此器件是否可用于60mA?

    2) 2)在上述客户使用条件下可以通过的输出电流的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    TPS61160A 的最小开关电流限值为0.56A。 这用于估算最大输出电流。

    下面是一个计算示例。

    BR

    Patrick