This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:断续问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388687/bq24650-hiccup-problems

器件型号:BQ24650

工具与软件:

我正在寻找有关使用 BQ24650充电器为12V 铅酸电池供电的 PCBA 问题的帮助。

所用的太阳能电池板是3W 18V 类型、所以 MPPT 点也被设定为18V。 短路时、电池板会提供其 额定电流。

当我使用具有1A 电流限制的19V 电源时、它会拉取1A 电流、PSU 电压会像预期的那样降至18V。

现在、当我使用实际的太阳能电池板时、它似乎在较低电流(50mA)时保持稳定、但在任何较高电流下开始出现断续。 STAT1 LED 闪烁。

太阳能电池板电压似乎稳定在18V、甚至看起来跳跃一个位(表示充电器断开连接)。

原理图如下:

及相关布局:(4层、移除覆铜以便于查看)

一些怀疑:

-它是否可能是由于充电器终止设置某种程度?

-这可能是由于充电电流较高? 如果使用 PSU、该参数设置为2A、但太阳能电池板仅限160mA max 这会导致问题吗?

-我已经把电阻反馈网络放在二极管之前,并补偿了正向电压。 这可能会对反馈环路产生影响?

-还有别的吗?

提前感谢、
Jesse van der Zouw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PXL_5F00_20240717_5F00_153059320.TS-_2800_online_2D00_video_2D00_cutter.com_2900_.mp4

    这是进入电池的测量电流的视频。 您可以看到、它开始随机切断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎运行稳定、我已经完成了输出二极管桥接。 可能这对反馈环路的干扰过大、因此充电器认为缺少电池。 是否有办法在不修改 PCB 的情况下解决此问题? 可能需要在太阳能电池板上添加额外的电容器? 或额外的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    现在我已桥接输出二极管、运行似乎稳定。 可能这对反馈环路的干扰过大、因此充电器认为缺少电池。 是否有办法在不修改 PCB 的情况下解决此问题? 可能需要在太阳能电池板上添加额外的电容器? 或额外的电容?

    下面是与您的设置类似的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva829/slva829

    我们建议将二极管放置在 SRN 引脚和电阻器反馈网络之间、并在二极管之后添加一个额外的电容器(10uF)。

    可以通过在二极管之后放置10 μ F 的电容来解决此问题、但我不能保证这样会起作用。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这需要 PCBA 剪切和修补、但应该是可以实现的。
    或者、我只会桥接二极管、接受不存在反极性保护(如果确实需要)。

    我刚刚在电流配置下测试了反极性保护、它看起来不起作用、Q2正在升温。
    这与移除 D1有什么关系吗? 为什么需要删除此文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    我刚刚在当前配置下测试了反极性保护、似乎没有工作、Q2加热。
    这与移除 D1有什么关系吗? 为什么需要删除此项?

    BQ24650是一款旧器件、因此我只能收集我们所掌握的有限信息。 应用手册指出、需要移除输入二极管。 我们没有关于为何必须移除输入二极管的任何信息。  

    如果保留 D1并在 输出二极管之后添加电容器、您是否看到任何改善?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、在二极管就位、反馈电阻器和二极管后的大容量电容器(而不是之前)的情况下、它可以工作。 然而,它不提供反极性保护, Q2开始加热。 这也与 slva829中所声称的不同、因为该选项用于防止漏电流、但我认为输出端的肖特基二极管可以针对连接时出现极性错误的电池提供保护。 我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    我正在查看此信息、并将在我收集更多信息后向您提供更新。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    有关反极性保护的更多信息、请参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139

    根据应用手册、输出二极管是反向的。 但是、如果您反转二极管、可能会阻止电池充电。 最好使用 MOSFET 代替二极管。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安,好的,我明白,谢谢你的帮助。