Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
工具与软件:
我正在寻找有关使用 BQ24650充电器为12V 铅酸电池供电的 PCBA 问题的帮助。
所用的太阳能电池板是3W 18V 类型、所以 MPPT 点也被设定为18V。 短路时、电池板会提供其 额定电流。
当我使用具有1A 电流限制的19V 电源时、它会拉取1A 电流、PSU 电压会像预期的那样降至18V。
现在、当我使用实际的太阳能电池板时、它似乎在较低电流(50mA)时保持稳定、但在任何较高电流下开始出现断续。 STAT1 LED 闪烁。
太阳能电池板电压似乎稳定在18V、甚至看起来跳跃一个位(表示充电器断开连接)。
原理图如下:

及相关布局:(4层、移除覆铜以便于查看)


一些怀疑:
-它是否可能是由于充电器终止设置某种程度?
-这可能是由于充电电流较高? 如果使用 PSU、该参数设置为2A、但太阳能电池板仅限160mA max 这会导致问题吗?
-我已经把电阻反馈网络放在二极管之前,并补偿了正向电压。 这可能会对反馈环路产生影响?
-还有别的吗?
提前感谢、
Jesse van der Zouw