This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:有关测试 VCP 引脚短接至 GND 测试的问题。

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392396/tps65235-questions-about-test-vcp-pin-short-to-gnd-test

器件型号:TPS65235
主题中讨论的其他器件:TPS65233

工具与软件:

你(们)好

之前、短接 TPS65233的 VCP 和 GND 会导致 IC 烧毁。
当时、TI 指导向 VCP 添加二极管作为附加文件。
我这次将使用 TPS65235。
是否也需要增加二极管以防止塞在一起?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的咨询。 只是想了解更多背景信息、您可以与我分享一下客户、EE 吗? 您是否有像电子邮件链这样的讨论历史记录可以与我分享有关上述案例的更多详细信息? 为什么客户需要将 VCP 短接至 GND? (VCP:栅极驱动电源电压、电荷泵的输出、在该引脚与引脚 VLNB 之间连接一个电容器。) 他们是否对引脚 FMEA 有要求?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在离线讨论、我们先关闭这个窗口。

    BRS

    卢西亚