This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:此器件不提供 EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR54410EVM, LMR54406, LMR50410EVM, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391307/lmr54406-evm-for-this-device-is-not-available

器件型号:LMR54406
主题中讨论的其他器件: LMR50410EVMLMR50410

工具与软件:

您好!

我们有用于此器件的 EVM 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    存在、但您需要拆焊1A 器件并安装600mA 器件。

    https://www.ti.com/tool/LMR50410EVM

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew! 我还看了 LMR54410EVM

    只是想确保 LMR50410EVM 是用于评估 LMR54406的正确 EVM。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franzikus:

    是的、要进行评估、您需要拆焊 LMR50410并添加 LMR54406。 两个部分的 Pinout 是相同的。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!