This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:断续电流限制

Guru**** 2578915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392521/lm34936-hiccup-current-limit

器件型号:LM34936

工具与软件:

您好!

请澄清一下、我们遇到了断续电流限制特性问题。

最小输入电压:10V

额定输入电压:12V

最大输入电压、24V

输出电压- 18V

最大输出电流:10A

Fsw–250kHz

电感:2.2uH

我已经通过一个93.1k 电阻器将模式引脚连接至 GND 来启用断续。

24V 工作电压不会出现问题、但当转换器处于升压模式(12V 工作电压)并且如果我在6 - 7A 之间增加负载时、转换器将进入断续模式电流限制。

我没有使用平均电流限制选项;相反、我在低侧 MOSFET 上使用了5m Ω 电流检测电阻、并连接到 CS-CSG 引脚。  

根据计算、升压模式下的峰值电感器电流阈值设置为24A。电感器饱和电流为62A

我是否可以将检测电阻从5m Ω 更改为4m Ω? 因此峰值电流限制阈值将为30A。 此外、我是否需要改变斜率电容值? 目前是180 pF。

此致、

Naveen

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navee:

    感谢您的咨询。

    我们将对此进行调查、并在下周开始之前提供答案。

    感谢您的耐心。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    从示波器图中可以看到、电感中的电流、CS/CSG 电流感应电阻上的相应电压已达到电流限制水平。 因此、可以触发断续模式。

    您需要降低 电流感应电阻器的值-因此4m Ω 可能是不错的选择。

    是的、斜率补偿应该重新调整。  请使用中给出的公式:

    8.2.2.8斜率补偿

    此致、

     Stefan