This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:内部断电路径

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390013/tps62873-q1-internal-power-off-path

器件型号:TPS62873-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

一个简短的问题是、TPS62873-Q1断电时、是否有内部断电路径? 电源关闭的压摆率或电阻是多少?

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    是的、TPS62873-Q1具有输出放电功能。 它在章节中进行了描述。 9.3.10数据表。 此外、它的最大输出放电电阻为6欧姆(Vvosns <= 0.5V)。

    希望能够解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只是一个温柔的提醒。 您还有其他疑问吗? 如果没有、您可以关闭螺纹。

    谢谢你。

    此致、

    Excel