This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:设计恒流源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392730/tps54062-designing-constant-current-source

器件型号:TPS54062

工具与软件:

您好!

我尝试使用来设计恒流源输出 TPS54062 (或任何其他 低 IQ 降压转换器)来驱动采用 H 桥的线圈。

1) 1) Vin = 24V。

2) 2)输出电压< 0.5V。

3) 3)输出电流= 25mA 最大值(可使用 Rset 电阻器设置)。

我连接了使用不同直流/直流转换器的参考设计、但我的应用是相同的。 我需要使用进行类似的设计  TPS54062   任何其他接口  低 IQ  降压转换器。

非常感谢能够帮助我入门的任何帮助应用或设计说明。