This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:更新了 SOT 符号。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388283/tl431-sot-symbolization-update

器件型号:TL431

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道 PCN (0240624000.0)。
这是器件标识更改吗?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 对于 PCN20240624000.0、原始器件标识保持不变。  符号 保持当前的"年/月"二进制代码。  4个额外的二进制代码仅供内部使用、可追溯性更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    在标记更改的照片之前和之后、您是否有?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考下面的图示。 蓝色破折号是我们所说的附加二进制代码。 这个是在 PCN 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    我检查了我的样本、但无法找到读取代码的方法。
    请告诉我、这些数字表示了什么以及将来会发生什么变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 此 R2C 顶部标记不适用于 TL41。 请仔细检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还不明白。

    您是说器件标识将保持不变、仍然是 R2C?

    如果是、请详细说明此 PCN 将发生什么变化。
    如果是器件标识、标识在哪里?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:顶部标记处的器件 ID 不会改变、仍然为 R2C。 请再次查看 PCN。 它详细描述了此更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    好的、我理解了顶部标记没有改变。
    但是、我已经了解了 PCN、不知道会发生什么变化。
    您能告诉我更多细节吗?
    标签信息是否更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候-我们的团队将于7月29日作出回应。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo、当您开始从 TIPI 装配现场接收器件时、会在 R2C 的顶部和下方看到二进制代码破折号(图中为黑色)。  此外、 还会有一个额外的二进制代码 (PCN 图示中为蓝色)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    我对你的评论感到非常困惑。
    您是否意味着将进行以下更改?

    换句话说、它将添加到标记中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    这是一个示例、但适用于不同的器件。 您可以看到顶部标记上方和下方的破折号。 希望这对您有所帮助。