This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:在使能来自 MCU 的引脚的情况下不工作

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391389/tps63810-not-working-with-pin-enable-from-mcu

器件型号:TPS63810

工具与软件:

尊敬的团队:

创建目标配置  

TPS63810YFFR 在我们将 EN 引脚与 MCU 引脚连接时 消耗更多电流 tp 在使 MCU 引脚处于低电平后控制 TPS63810YFFR 的功率时、仍消耗约67ma 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjeet:

    恐怕会存在一些测量错误、因为当器件的 EN 较低时、器件会下分流、下分流电流通常为350nA。 器件本身不可能消耗67mA 电流。

    如果您确定67mA 是真、我认为您应该检查外部元件。  
    另一种可能是器件已损坏。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们测试了多个相同的电路板。 即使我们用塑料器件触摸 EN 引脚、它也会开始消耗。 如果我们将该引脚保持悬空、则不会消耗任何电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    直接将 EN 引脚与电压源连接时、其电流消耗很低。 在工作模式下大约为13uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    那么 您的意思是、当由 MCU 控制时、EN 引脚实际上为高电平 、器件仍在工作、对吧?

    然后、您应该检查 MCU 的灌电流能力、假设 Vin 和 EN 之间连接了一个电阻器、您还可以尝试增加该电阻器的电阻、以确保 EN 为低电平。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    当我们将 MCU 的 GPIO 保持在低电平时、EN 引脚上会达到低电压。 但仍然会获得大约2.5V 的输出。 但当我们将 EN 引脚接地时、其电压为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    "那你打算怎么办?" 它为零吗? 如果是这样、在直接接地的情况下它应该没有什么不同、并且性能应该相同、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    是的低电平表示我们保持 MCU 引脚为零。 但是、当我们将任何设备连接到 IC 的 EN 引脚时、如果我们将其保持悬空或接地、它将不会提供零电压作为输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    对于器件、当 EN 为低电平时、它将绝对关断。 无开关、无输出。

    如果您发现当 EN 为低电平时存在输出电压、我认为您应该仔细检查 EN 的状态、EN 的电压实际上可能不是低电平。  或者检查是否有其他用于输出的电源。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们使用万用表检查了 EN 引脚上的电压是否约为0.03V、并且我们已连接2个100uf 电容器、在睡眠模式下、该器件所需的电流约为20uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    您可以用示波器检查 EN 的电压吗?  当您使用万用表进行测量时、它是 RMS 值。

    此器件的分流电流通常为0.35uA。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    如果 EN 引脚电压为0.2V、然后它在我们连接负载时提供0.9V 的输出电压、这会消耗更多的电流、但我的负载处于睡眠模式。

    较高的电流消耗是由于输出电压较低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心的很简单、为什么在我对 EN 引脚应用低逻辑后它会提供输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    如果我保持 EN 引脚悬空、它也会提供大约1.1V 的输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    除非器件已损坏、否则 TPS63810将在 EN 为低电平时不会提供输出电压。

    因此、请确保没有其他路径(预期器件)提供输出电压。 然后、还请确保器件未损坏。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们添加了10K 下拉寄存器、它解决了我们的问题。 感谢您的答复。