This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:负载下的电压过冲

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731, BQ24600, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392328/lm2731-voltage-overshoot-under-load

器件型号:LM2731
主题中讨论的其他器件: bq24600LM2733

工具与软件:

您好!

我目前在设计中使用的是 LM2731。 输入范围10.5-13.5Dvc、16Vdc 输出。

空载时、升压转换器具有稳定的16V 输出、但是如果我将其置于负载(即使是10mA)下、输出将冲击至18-19Vdc、而芯片组将开始产生一些高间距开关噪声。

我已经附上了 我的原理图。

谢谢!

-Alex N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    添加负载时、您的电路应该存在不稳定性。

    从原理图中、我看不到任何问题。 您能否将您的布局以及前馈电容器 C12和输出电容器 C14的器件型号发送给我?  

    如果可用、您能否分享您的应用? 谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个布局图像。 我确实有一个输入二极管(D6)、但我绕过它进行测试、

    C12和 C14都是 C0805C106K3PACTU

    我想使用此升压转换器为 BQ24600供电、并在250mA 处缓慢地为4S LiFePO4电池组充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    C12和 C14都是 C0805C106K3PACTU
     

    您使用的 C12是10μF、而不是180pF 吗? 如果是、这应该是问题所在 .

    您的布局在输入和输出电源路径中没有那么优化、尤其是在从输入/输出电容器 GND 到芯片 GND 的长路径上。

    您可以参考以下布局概念来优化布局。

    Vin 布线可能会更宽。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。  

    我很抱歉,但我没有注意到帽子上的名字。 C12为180pF。

    对于布局、该布局未达到预期的优化程度、但我尝试使其在布局包络内尽可能靠近 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您提供的信息。

     C12/180pF 的器件型号是什么? 我想检查 C2的有效电容。 或者、您可以尝试使用 C12的大电容、使有效电容接近180pF。

    还有一个问题、您使用的是什么器件? LM2731或 LM2733? 原理图中是 LM2733。

    此致

    Lei