This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:关于输入电源的瞬时中断

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392415/tps54425-regarding-momentary-interruption-of-input-power

器件型号:TPS54425

工具与软件:

感谢您的帮助。

我使用它、具有12V 输入和5V 输出。

如果输入电源切断大约150ms、输出将停止。 我想这是由 UVP 功能造成的、但如果存在原因和解决方案、请告诉我。

如果关断时间较长、就没有问题。

从上到下:12V、5V、EN、VREG5

我会感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它由 UVP 功能导致。 此功能会锁存、因此一旦触发该功能、需要关闭和开启总电源才能恢复。 在器件内部、有一个用于内部控制器的5V 电源、VREG5是该电源的分支。  因此在第一个波形中、VREG5不够低、因此它保持控制器的 UVP 逻辑状态、然后尽管 VIN 恢复、器件仍保持 UVP 状态并且无法启动。 但在第二个波形中、VREG5电压更低、使内部控制器失去其逻辑状态。 以便它可以重新启动。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    VREG5需要降低至多高的电压? 此外、如何快速降低 VREG5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji

    Shipeng 将于下周一与您联系。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 VREG5添加放电电阻器以便快速降低该电阻器。 VREG5的最大负载电流为70mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如图13所示、R4 (100 kΩ)插入在 VREG5和 PG 之间、但可以让 R4更小吗?

    或者是否可以添加一个与 C7并联的大约为100 Ω 的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以减小 R4。 但最好 添加一个大约100 Ω 的电阻器与 C7并联、因为当 VREG5下降时、我不确定 PG 是否可以保持低电平稳定。  

    谢谢。