This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:需要了解调光器上的电流消耗

Guru**** 2503545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392997/tps92200-need-to-know-the-current-consumption-on-the-dim-oin

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS92201

工具与软件:

大家好、团队成员:

下表显示了使用 TPS92200D2DDCR 的 IAM 和方案

IAM 通过我的处理器 GPIO 以间接方式驱动 TPS92200的 DIM 引脚。 我需要知道该 DIM 引脚上的电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deljo:

    数据表中未提供此信息。 我需要一些时间来检查 TPS92200的此信息。

    同时、我要指出的是、对于5V 输入电压应用、建议使用 TPS92201。

    请告诉我、您是否要保留 TPS92200设计、或者您是否 要将设计更改为 TPS92201。 如果您要保留使用 TPS92200的设计、那么我将检查内部数据库以查看我们是否有 DIM 引脚的泄漏电流数据。 如果您要将设计更改为 TPS92201、则数据表中已经提供了控制引脚(DIM 引脚和 EN 引脚)的漏电流信息。

    此致、

    Steven