This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:LED 驱动器间歇性打开/关闭、导致 LED 闪烁

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389743/tps922054-led-driver-intermittently-switching-on-off-causing-leds-to-flash

器件型号:TPS922054

工具与软件:

大家好、我已 在如下所示的电路中实现了 TPS922054DRRR 驱动器。 它驱动2个并联的 Cree XTEAWT-E0-0000-00000BKE1 LED。 每个 LED 的 Vf 为2.77V。 我已将其设置为以3A 的电流驱动 LED (无需调光)、每个 LED 提供~1.5A 的电流。 输入电源轨 V_Periph = 52V。 这听起来是否合理?

我看到的是、当我将 EN/PWM 设置为高电平时、LED 会开始闪烁、而不会真正稳定在亮起状态。 观察 SW 引脚(见下面)、我可以看到开关以突发方式开启和关闭、因此芯片肯定会间歇性地开启和关闭、就好像它要进入和退出故障模式(?) 但我不知道为什么。 很遗憾、我没有连接 FAULT 引脚(是否可以将 FAULT 和 ADIM/HD 引脚悬空?)。

在"开启"部分期间、从数据表中查看潜在故障:

  • Vuvp =~26V > 1V
  • VIN - Vcsn =~3V
  • Vcsp - Vcsn =~0.2V
  • 温度=~40°C (折返设置为120°C)

看一下我的电路、有什么想法吗? 我已经在两个单独的板上进行了检查并显示了相同的症状。 52V 电源轨未对电流进行限制。

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven、如果您有任何想法、请告诉我。 谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    [报价 userid="558912" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389743/tps922054-led-driver-intermittently-switching-on-off-causing-leds-to-flash 您好!我已经 在如下电路中实施了 TPS922054DRRR 驱动器。 它驱动2个并联的 Cree XTEAWT-E0-0000-00000BKE1 LED。 每个 LED 的 Vf 为2.77V。 我已将其设置为以3A 的电流驱动 LED (无需调光)、每个 LED 提供~1.5A 的电流。 输入电源轨 V_Periph = 52V。 这听起来是否合理?

    有。 这听起来很合理。

    [报价 userid="558912" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389743/tps922054-led-driver-intermittently-switching-on-off-causing-leds-to-flash ]很遗憾我没有连接 FAULT 引脚(是否可以让 FAULT 和 ADIM/HD 引脚悬空?)。[/QUOT]

    如果不需要调光、您可以将 ADIM/HD 引脚上拉至 VCC 引脚。 请勿将其悬空。

    对于未使用的故障引脚、请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何处理 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的未使用故障引脚? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    下面是一个可以帮助您的常见 问题解答列表-[常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    请首先将 ADIM/HD 引脚上拉至 VCC 引脚、然后再试一次。

    如果闪烁仍然存在、请将开关频率降低至400kHz、并使用值更大的电感器(如6.8uH 或10uH)、然后再次尝试。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了,谢谢你的建议, Steven ,将尝试以上,让你知道我如何得到。 出于兴趣、您以前是否见过此类内容? 非常感谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    有。 我以前见过类似的行为、但我不确定是不是由与您相同的原因造成的。 请帮我做一些测试、找出根本原因。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven、将 ADIM 交给 VCC 完成了工作、现在工作无问题! 非常感谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven