This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150中的升压转换器问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392946/tps65150-boost-converter-issue-in-tps65150

器件型号:TPS65150

工具与软件:

我们将使用 TPS65150PWPR IC 为我们的 LCD 供电。 下面是 LCD 模块的原理图以及电气参数。  升压转换器中的二极管压降之后、输出端会出现输入电压、这会出现问题。 AVDD_12V 线路中没有电压升压。 您能否就导致此问题的原因提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anonymous:

    升压 FB 电阻器的电阻是多少? 您上传的原理图分辨率不高、因此无法清晰看到详细信息。

    BTW、您在 IC 上电期间是否捕获了任何波形? 您可以通过监视升压 Vout 来查看 Vout 是否斜升至高于 VIN 或者根本没有斜升。

    BR

    Patrick