请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62125 工具与软件:
您好!
我将使用 TPS62125芯片从 光伏电池以(4.6V、40mA)最大功率点(在高照度水平下)从一侧收集能量、并在另一侧以3V 驱动100Ω 负载。
与其他 TI PMIC 相比、该芯片似乎具有出色的性能。
我看到的唯一问题是、TPS62125不能在太阳能电池侧输入的最大功率点运行。 当太阳能电池产生~200mW 功率时、暴露在高光照水平下时、这不是问题、它可以轻松地以~100mW 的所需功率驱动负载。 在这种情况下、太阳能电池电压设置为接近其开路电压的大约5.4V。
但当光强度和太阳能电池输入功率下降时、TPS62125似乎无法有效运行。 例如、当输入功率 ~80mW 时、太阳能电池电压降至接近3V、这似乎是 TPS62125的最低工作电压、输出电压崩溃至~2V。
有没有办法让 TPS62125将输入工作点设置为4.6V 最大功率点、以便是否可以从输入获取最大功率并在更宽的输入功率范围内运行系统?