This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13381F4:什么 TI NMOS 具有最低的 IDSS 并采用手工焊接封装?

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4, CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393620/csd13381f4-what-ti-nmos-has-the-lowest-idss-and-comes-in-a-hand-solderable-package

器件型号:CSD13381F4
主题中讨论的其他器件: CSD13380F3

工具与软件:

我需要一个在高温(例如85°C)下 IDSS 非常低的 NMOS VDS (NMOS FET >9V)。  CSD13381F4似乎是关于此参数的最佳 TI 器件之一、但未显示 IDSS 随温度变化的特性图。 什么是 TI FET? 另外、我更希望器件可以手动焊接。 因此、不会首选 Picostar 封装。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Falk、

    感谢您考虑我们的器件。

    遗憾的是、picostar 中的这些器件系列是数据表中唯一具有如此低泄漏电流的器件。 其他传统的塑料封装在数据表中将具有100nA IGSS、1uA Ids 类型的规格。

    但是、我们也许有一个解决方案、鉴于这些器件不是最易于操作的、我们开发了一个具有各种不同器件的 EVM、这些器件已安装到此处的子卡上: https://www.ti.com/tool/CSD1FNCHEVM-889#tech-docs

    虽然此 EVM 上没有 CSD13381F4、但 CSD13380F3更小且电阻比 CSD13881F4更低、漏电流更低、IDSS 为50nA、IGSS 为25nA。

    关于温度范围内的特性、我们在网上有一份应用说明、 其中包含了所有 MOSFET 技术内容:www.ti.com/.../slvafg3f.pdf、其中有几篇文章可供您阅读、这些文章包括:

    1. 第4节技术文章:您的 MOSFET 包含哪种类型的 ESD 保护?  
    2. 第4节技术文章:功率 MOSFET 数据表中未包含的内容、第1部分:温度依赖性
    3. 第4节技术文章:功率 MOSFET 数据表中未包含的内容、第2部分:电压相关性

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的 评分 在"功率 MOSFET 数据表第1部分中没有的内容:温度依赖性"一文的图4中、作者提供了温度范围内的 IDSS 图、但将单位测量排除在外。 这些不适用? 再次感谢。 ~Falk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Falk、

    由于每个器件略有不同、我们对曲线进行了归一化处理、因此您只需将 Y 轴上的数字相乘即可了解温度下的泄漏会是多少。 因此、在图4中、您将看到从25°C 到85°C 的 IDSS 大约增加了70倍。 每个制造商的所有 FET 都是如此、这基于器件物理原理。

    这不是一种保证、而是会给出指示、而 FET 的行为往往类似。

    实际上、Ids 的@ 25°C 通常小于50nA、而不是100nA 的数据表限值、因此 @ 85°C 时、泄漏电流通常为~μ A <50nA * 70 =<3.5uA。

    @最大 BVdss 的80%的特性数据显示最大值<10nA @ 25°C。 此外、如果器件上的电压低于最大 BVdss 的80%、那么这还会多少减小泄漏、这可以在上面提到的与电压相关的应用手册中找到。

    我们不能保证此区域中的数字、仅供参考。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 我明白这些性能参数是无法保证的。 不过、如果 BU 考虑向数据表添加典型的 IDSS 随温度变化的图则会更好。 在电池供电系统中、这是需要考虑的非常重要的方面。 我发现 TI 的竞争对手也不会发布这些数据 ...因此这可能会有与众不同之处。 祝你度过美好的一周! ~Falk