This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:具有26V 脉冲输出的2MHz 输入、占空比调整从0%~100%

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393700/ucc27531-2mhz-input-with-26v-pulse-output-duty-adjust-from-0-100

器件型号:UCC27531

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

您能否检查此芯片是否可以在以下条件下正常工作?

输入:3.3V、2MHz、0%~100%占空比

输出:26V、2MHz、 0%~100%占空比

如以下原理图所示。

我想知道此电路是否可以正常工作、以及我还需要 注意哪些事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您使用的频率更高、因此我建议与1uF 电容器并联另一个尺寸更小的电容器(0.1uF)。 在布局中、较小的电容器应尽可能靠近 UCC27531 (两个电容器都需要尽可能靠近 UCC27531、但请务必将较小的电容器靠近放置)。 在输入上放置滤波器也是一种好的做法。 如果您正在使用使能引脚、则还应放置滤波器、但如果未放置滤波器、则使用10k 电阻器将其连接到 VDD。

    UCC27531还具有针对输入/使能结构的注意事项、所以请考虑到这一点(数据表的第19页):

    还建议放置一个值约为10k 的栅源极电阻器。

    谢谢!
    Rubas