This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电源稳压器故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393695/bq79616-q1-power-regulator-failure

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

对于我们的一个采用 TI BQ79616芯片的生产卫星 BMS 板、我们遇到了一个奇怪、但无法解释的故障。 该故障似乎与电源补偿电路有关、特别是随附原理图中的电容器 C302。 发生故障时没有明显事件。 电路板处于关闭状态并已闲置几周。 当 系统启动时、此主板无法通信、因此决定从相关车辆上移除蓄电池。 经检查、电路板即使在关断状态下也明显很热。 使用红外温度计时、电源稳压器的读数为13-14度、电容器的测量值超过200度。 到稳压器的输入电压为64V、输出为3.85V。 从电路板上拔下电池组并将其重新插入未产生任何影响。 芯片马上又开始变热了。 元件未符合规格、这似乎是我们遇到的唯一这类故障。 是否有任何已知的原因导致发生或可能发生这种情况? 任何输入都将被接受。

以下是功率调节电路元件的器件型号:

参考 该设计的链接 MPN
C302 电容、陶瓷、1 μ F、100V、+/-10%、 X7R、1210 C1210X105K101T
问题301 TRANS NPN 150V 1A TO252 ZXTN4004KTC
R317 电阻、200 Ω、1%、2010、SMD RMCP2010FT200R
R318 电阻、100 Ω、1%、2010、SMD RMCP2010FT100R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blakely、

    我怀疑有一个较短的地方导致它过热。 有三个可能的候选人(按同类顺序排列):

    1)图中所示的电容器可能已损坏或有缺陷。 检查此器件的电容和连续性、并将其与工作中的器件进行比较。

    2)图像中显示的 BJT 可能已损坏或有缺陷。 检查此零件的导通性。

    3)在关机期间,系统中的某处形成了一个短暂的结构。 检查整个系统的导通性。

    由于这是只有一个器件出现的问题、因此可能是对这一个糟糕器件的解释。

    此致、