主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
对于我们的一个采用 TI BQ79616芯片的生产卫星 BMS 板、我们遇到了一个奇怪、但无法解释的故障。 该故障似乎与电源补偿电路有关、特别是随附原理图中的电容器 C302。 发生故障时没有明显事件。 电路板处于关闭状态并已闲置几周。 当 系统启动时、此主板无法通信、因此决定从相关车辆上移除蓄电池。 经检查、电路板即使在关断状态下也明显很热。 使用红外温度计时、电源稳压器的读数为13-14度、电容器的测量值超过200度。 到稳压器的输入电压为64V、输出为3.85V。 从电路板上拔下电池组并将其重新插入未产生任何影响。 芯片马上又开始变热了。 元件未符合规格、这似乎是我们遇到的唯一这类故障。 是否有任何已知的原因导致发生或可能发生这种情况? 任何输入都将被接受。
以下是功率调节电路元件的器件型号:
| 参考 | 该设计的链接 | MPN |
| C302 | 电容、陶瓷、1 μ F、100V、+/-10%、 X7R、1210 | C1210X105K101T |
| 问题301 | TRANS NPN 150V 1A TO252 | ZXTN4004KTC |
| R317 | 电阻、200 Ω、1%、2010、SMD | RMCP2010FT200R |
| R318 | 电阻、100 Ω、1%、2010、SMD | RMCP2010FT100R |