This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:尝试使用此 IC 的评估板进行编程

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385605/tps546c23-trying-to-program-using-the-eval-board-of-this-ic

器件型号:TPS546C23

工具与软件:

我一直在尝试根据数据表将开启输入电压编程为最大值、从器件得到了确认、但在我读取寄存器时它没有更新寄存器。 我还尝试了之后执行 STORE_DEFAULT_ALL 命令、但没有运气。 我缺少什么吗? 是否有编程模式/引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    VIN_ON (0x35)命令写入时出现问题的原因有以下几个:

    1.写入的数值超出允许的范围:4.25V-7.75V

    输入电压低于新设置的 VIN_ON 值。 这可能会说它被"取消"、但不会发生真正的写入。

    3. VIN_ON 值小于或等于 VIN_OFF。

    4.写的顺序或写的本身没有通过。 正确的流程是:

    • 写入 VIN_ON (0x35)=0xF01F、这等于7.75V (max)。
    • 然后将字节写入 STORE_DEFAULT_ALL [0x11]、或点击"Store Default All"。
    • 关闭和打开器件的电源。  
    • 如果您认为 Fusion GUI 可能未更新、请点击顶部菜单:"device"->"Refresh All Parameters"。 这将直接从器件重新读取值并更新 GUI。  

    5.编程过程中设备被关闭。

    6. WRITE_PROTECT (0x10)命令设置为0x00以外的值、这意味着包括 VIN_ON 在内的大多数命令都被锁定。

    7.要检查的其他事项是在主器件中正确设置了 OPERATION (0x01)和 ON_OFF_CONFIG (0x02)(此命令在从器件上不可用)。 通常、如果 OPERATION (0x01)=0x00 且 ON_OFF_CONFIG (0x02)=0x16、则应该良好。

    您能否确认是否满足上述要求?  

    如果上述操作不起作用、您能否发送从器件 GUI 中"Status"和"Monitor"部分的屏幕截图。  在截取屏幕截图之前、确保点击 GUI 顶部的"Start Polling"以监控 VOUT。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我将关闭此 E2E。 如有其他问题、请重新打开。

    此致、

    Eileen