This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:"SWIO"无法启动

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393192/tps65910-swio-fails-to-start

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

工具与软件:

由于上一个线程遇到问题、我们创建了一个新线程。 为延迟设置该新线程、我们深表歉意。
上一个问题

上电时、"SWIO"电压可能不会每1000次输出一次。
我正在使用 AM3352BZCZ80和 TPS65910A31A1RSLR 的组合。
是否有任何因素可能导致启动故障?
如果有任何需要检查的内容、请告诉我。
其他电压正常输出。
-当输出为 NG 时,其他电源也会比平时更快启动。 这时、上升斜率会失真。
强制 TPS65910的引脚1为低电平将恢复"SWIO"。
- TPS65910的引脚1、40、37、45连接到 AM3352。
引脚33 "PWRON"开路。
*我的英语不流利,所以我使用的是翻译。 请原谅任何奇怪的句子。
提前感谢您的支持。

——答案——————— —————————————————————

  • 该器件是在多年前发布的、因此支持可能会有限、但在此期间我仍会深入探讨。

    • 您是否在其他/多个器件上注意到这一点?
    • 您是否有多个电路板会遇到此行为?  
    • 我认为、如果尚未进行 A A A 交换、可能会有所帮助。
    • 您能否提供有关此行为的任何捕捉?
      当输出为 NG 时、其他电源的启动速度也比往常更快
    • 上述说法是否与输入或输出有关?
  • 发生这种情况时是否抛出任何中断状态?

如前所述、我将尝试深入阅读一些文档和其他问题、看看是否可以同时找到类似的东西。

---

>・您是否在其他/多个设备上注意到这一点?
>・您是否有多个板遇到此行为?
>・我认为 A B A 交换可能会有所帮助,如果还没有这样做的话。

我有两个单元、每个单元安装了不同的大量 TPS65910、但会出现相同的问题。

>・您能否提供此行为的任何捕获?
>当输出为 NG 时,其他电源也会比平时更快启动

捕获未就绪。 发生频率较低、无法很好地捕获波形。
我会更努力一点。

>・以上是关于输入或输出的陈述?

它是具有快速上升时间并使波形失真的输出电源。
输入电源每次都以相同的方式上升。
但是、如果电源在离开几分钟后打开、而不是反复关闭/打开电源、则出现此问题的可能性更大。

>发生这种情况时是否抛出任何中断状态?

不清楚中断是否在问题发生时激活、但当我在问题发生后检查时、它是 Hi。


>如上所述,我将尝试深入研究一些文档和其他问题,看看我是否可以同时找到类似的东西。

由此给您带来的不便、我们深表歉意、但请继续查看。
--- 当前状态---
我还没有找到答案。
我猜是在极少数情况下、施加 VCC7后 PWRHOLD 信号过于过早地置位、从而导致系统故障。
我怀疑 TPS65910无法初始化。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我还没有找到答案。
    我猜是在极少数情况下、施加 VCC7后 PWRHOLD 信号过于过早地置位、从而导致系统故障。
    我怀疑 TPS65910无法初始化。

    这是您的引述、还是之前在现场为您提供帮助的 Field 的引述?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我解释得不够详细、我会感到抱歉。 这是我个人的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是具有快速上升时间并造成波形失真的输出电源。
    输入电源每次都以相同的方式上升。

    即使很难捕获、如果我们可以获得更快波形行为的示波器快照、这将是第一步。

    如果无法获得失败的 SWIO 事件本身的示波器捕获、则发生故障后对输入和输出的示波器捕获也可能会有所帮助。 这样、我们可以在电感器、输入电压和一些其他输出轨之前检查 SWIO 节点。

    此致、

    James