This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:启动浪涌电流

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392867/lm27761-startup-inrush-current

器件型号:LM27761

工具与软件:

您好!

想要对  LM27761的启动特性进行一定程度的说明。 我们将在由电流限制5V5电源(限制为约40mA)供电的设计中使用该组件。

您是否有关于 最初加电时 LM27761浪涌电流的规模和持续时间的信息? 能否通过调整电源使能的时序来控制这种行为?

谢谢!

Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    感谢您使用 E2E。

    浪涌电流持续时间取决于所需的输出电压、施加的负载和使用的电容器。 输出电容越小、输出电压越低并且没有施加负载、上电持续时间将越短。 您可以使用  免费 PSpice for TI 仿真工具中的 LM27761 PSpice 瞬态模型 来仿真启动条件并大致了解浪涌电流。 我们还提供了 用于器件评估的 EVM。

    但恐怕在启动的第一个阶段会超过40mA 输入电流(至少大约300us)。

    您可以尝试在输入端添加足够大的大容量电容来缓冲浪涌电流、但该电容器也需要在某个时间点充电。

    我认为电源缓慢斜升并不有助于完全控制浪涌电流、并且对于 LM27761的正常启动会产生问题。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安德烈亚斯,这是有用的上下文。 我们的40mA 电流限制是由于热限制导致的、因此如果启动的第一阶段限制为300us、我们可以处理短暂的过载。 我将继续进行您建议的分析。

    谢谢!

    Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    感谢您的反馈。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。