This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495:跟踪期间软启动完成的条件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392572/lm3495-conditions-for-completion-of-soft-start-during-tracking

器件型号:LM3495

工具与软件:

您好!

我对使用 LM3495进行跟踪时完成软启动的条件有疑问。
在数据表的图31中、使用跟踪功能时、软启动完成条件是否在400个开关周期已完成时发生?
还是在输出电压稳定后确定软启动完成(图中的红色箭头)?
查看数据表中的方框图、TRACK 和内部软启动是误差放大器的输入、我推测软启动完成的条件也是由这个电路确定。
但是、无论我在数据表中查看什么、当使用跟踪功能时、我都无法清楚地了解软启动完成的条件、这也是我提出问题的原因。
在软启动期间和软启动完成后、过流保护操作(确定是否转换到断续模式)有所不同、因此目的是澄清软启动期间和软启动完成后之间的区别。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji:  

    布里顿今天已经离场了、下周他会作出回应  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji:  

    当 LM3495的 FB 电压稳定在预期值时、软启动周期视为完成。 在上图中、 直到出现红色箭头后、我才希望断续功能启动。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    只是为了确保、无论是否使用跟踪功能、当 LM3495 FB 电压调整到预期值(0.6V)时、是否了解软启动周期被视为完成了、这是否正确?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当不使用跟踪功能时、断续模式应在400个周期后启动。 然而、当启用跟踪模式时、软启动 在红色箭头处称为完成

    此致、

    Britton