This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C-PD-DUO-EVM:TPS65987D USB PD 源极原理图审核

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388761/usb-c-pd-duo-evm-tps65987d-usb-pd-source-schematic-review

e2e.ti.com/.../7607.SCH_2D00_40_2D00_1000-Rev-.PDFPart编号:USB-C-PD-DUO-EVM

工具与软件:

大家好、我目前使用的是具有 PD 的 USB 3.1集线器。 我正在使用以下 TI IC、正在寻找原理图审阅。

  1. 从 USB-C-PD-DUO-EVM 获取源代码的 TPS65987D。
  2.  来自 USB-C-PD-DUO-EVM 的 LM3489QMM/NOPB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8203.SCH_2D00_40_2D00_1000-Rev-.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    能否提供有关用例和端口功能的更多信息?

    • 端口数
    • 安装两次
      • 电源角色(拉电流/灌电流/两者)
      • 功率级别
      • 数据角色(DFP、UFP 和 DFP)
      • 预期连接到端口的内容
    • 支持电量耗尽的电池?

    我仅支持 TPS65987D。

    您能否提交以 LM3489为主器件的单独线程、让他们查看其原理图部分? 我将在该主题中为 TPS65987提供反馈。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    • 1端口
    • 供电方
    • 5V 3A、9V 1.67A 和15V 1A、20V 0.75A 功率级别
    • 数据角色为 UFP。
    • 在该端口上应连接一个 ARM Linux 处理器。
    • 不支持无电的电池、因为这完全是供电方角色。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您提供的信息。

    请给我几天的时间来审核和提供反馈。 您应该在22日之前回到这里。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    感谢您审查设计。 如果您有任何其他问题、或者您有更新的预期反馈日期、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的提醒、我一定错过了该主题。 我的目标是让你的东西在 EOD 星期一,并看看我是否可以完成今天的审查.  

    很抱歉耽误了时间

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    下面是一些反馈和一些问题:

    • LDO1V8电容器过大、建议最大值为6uF
    • 请勿将 LDO 3V3连接到 VIN3V3。 LDO3V3应是单独的总线、由 VBUS 或 VIN3V3由内部 LDO 生成
      • I2C 上拉电阻和 SPI 上拉电阻应关闭 LDO3V3
    • 不应弹出 R80
    • HRESET
      • 未使用时接地
      • 如果使用、使用100k 下拉电阻和0.01 μ F 电容将引脚接地
    • 您打算对 XV_PB 引脚做什么? 他们的目的是什么?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 XV_PB 引脚是 USB PD DUO EVM 上的按钮、用于更改其最大输出电压。 我想通过更改电阻器跳线配置而不是对 TPS65987进行重新编程来保留这种硬件级控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您所做的澄清。

    立即关闭此主题帖、请打开包含任何新问题的新 E2E 主题帖!

    谢谢。此致、

    Chris