This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:PMOS

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393277/tps92692-q1-pmos

器件型号:TPS92692-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS92692

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在 其项目中评估 TPS92692-Q1、您能不能对以下问题给出一些评论?

当客户使用 TPS92692作为升压拓扑架构时、输出侧的 PMOS 选择存在一些问题、如下图中的 Q1所示。

客户想知道在输出对地短路期间、CSP-CSN 的电压会在多长时间内将 OCP 触发到 PDRV 关断 PMOS? 此问题的目的是、客户在选择该 PMOS 时、PMOS 需要在输出短路到 IC 关闭之间的时间内承受这种短路电流、

电流设计要求是200mA 的输出电流和35V 的输出电压。

谢谢!  

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy (常春藤)

    它们应使用1A FET、该 FET 可以短时间处理200mA 的连续电流和峰值电流。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的评论。

    请问 我们是如何得出1A 的结论的? 客户想知道从短路到关断的瞬态电流是多少、以及它是否能够满足其 MOS 的 SOA 范围。  

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    这是根据经验做出的设计决定。  它们可以使用500mA 或1A FET 以确保安全。  由他们决定。  他们可以查看 FET 及其峰值电流处理能力、确定输出端有多少电容、并测试短路以进行验证。

    谢谢 Tuan