This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616电压采集问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393693/bq79616-bq79616-voltage-acquisition-problem

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的团队:

 我现在使用6个 BQ79616和1个 BQ79600以及一个 MCU 来实现电池电压采集功能。 每个 BQ79616使用15个通道、而 BQ79616以菊花链形式进行通信。 我发现在正常充电期间、最后一个 BQ79616通道的最后一个电芯每次都会过度充电。 每个通道实际采集的电压与 BQ79616采集的电压一致。  

是否有人以前遇到过此问题? 是因为我使用的 BQ79616不正确还是?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XI,

    据我所知、BQ79616只能通过电池平衡功能来更改电池电压。 如果未使用电池平衡并且该器件正确读取了电池电压、我会怀疑 BQ79616器件不存在此问题。 我以前没有遇到过此问题。  

    如果您有原理图、我可以看一下。 任何其他信息都可能有用。

    此致、

    本