This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65EVM:与 Arduino Uno 配合使用的固件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65USBEVM, TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392331/tps274c65evm-firmware-for-use-w-arduino-uno

器件型号:TPS274C65EVM
主题中讨论的其他器件:TPS274C65、TPS274C65USBEVM

工具与软件:

您好-  

客户备注:  

我想知道、如果大家能为我提供一些固件支持、以便我能够在当前使用的 Arduino Uno 中使用 TI TPS274C65芯片。

我要在 C/C++/C#中查找一些可以让我控制开关的内容。  如果固件中包含芯片上的电流感应功能(最好有该功能)、那么芯片上的电流感应功能似乎真的很有趣。

这里是否有可以使用的示例代码? 客户希望硬件 GPIO 控制来控制 HSS、但 EVM 仅由 SPI 控制。  

请注意、EVM 网页上的软件链接已断开。  

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略 EVM 网页链接上的注释。 肯定在我身边-虽然我尝试过两次,得到了404错误。 但它们现在正在工作-可能是我这边暂时停机。  

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    虽然我们没有任何适用于 Arduino 的此器件的显式代码示例、但我们有一个通用 C 头文件、可转换 SPI 寄存器地址、名称和位域定义:

    https://www.ti.com/tool/download/TPS274C65-HEADER

    我们已在各种不同的 MCU (TI 及其他)上测试了此头文件、不存在支持问题。  

    除此之外、我们还提供 TPS274C65USBEVM、其配有预编程的 MCU 和可用于完整编程的简单 GUI:

    https://www.ti.com/tool/TPS274C65USBEVM

    GUI 的所有源代码和 MCU 上运行的固件均为开源代码、点击此处发布:

    https://www.ti.com/tool/download/TPS274C65USBEVM-SOURCE

    此致、
    TIM