This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:CSD19538Q2T 卷带包装上的空白磁带空间

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393191/csd19538q2-empty-tape-space-on-the-csd19538q2t-tape-and-reel

器件型号:CSD19538Q2

工具与软件:

团队、

客户想了解 CSD19538Q2T 卷带封装上是否有空磁带空间。
这是示例图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu-Chen、

    感谢您的检查。

    根据 TI 内部规格、卷带的距离如下

    7"卷带:

    最小拖车长度200毫米

    最小引线长度为400mm

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是 空磁带上是否有物品?  由于我们在放入机器之前需要一些空磁带(没有材料)、因此需要大约5或6个空磁带。 因为如果有项目、计算机将无法运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophia

    起始卷带的空白部分是前导长度、规定最小400mm、卷带末端的最小长度为200mm。

    400mm 或200mm 长的胶带看起来与普通胶带类似、但其中没有器件。