This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389127/bq24650evm-639-bq24650evm-639

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

工具与软件:

我已经为 EVM 设置了一组电阻器、以便可以选择1、2、3、4、5或6节电池充电。

Vout 处的开路电压的计算和测量结果均正确、但 EVM 只会为1、2、3和4个电芯充电。

我已经检查了测试端子上的电压、所有电压似乎都正确。

我是否缺少什么东西、或者这是否是有故障的模块?

// Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    输入电压是多少?

    您是否能够为每个电池充电电压提供电阻分压器?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为25V。

    计算出的值如下所示:
    VOUT = 2.1 x (1+R13/R15)
    R13 = 499k
    1节电芯、Vout 最大值= 4.2V、因此 R15 =500k
    2节电池、Vout 最大值= 8.4V、因此 R15 = 499/3 = 165k
    3节电芯、Voutmax = 12.6V、因此 R15 = 499/5 = 99k
    4节电池、Vout 最大值= 16.8、因此 R15 = 499/7 = 71k
    5节电池、Voutmax = 21V、因此 R15 = 499/9 = 55K
    6节电池、Voutmax = 25.2、因此 R15 = 499/11 = 45k

    我使用电压表检查了所有 Vout 电压、所有电压都刚好低于电芯数的最大电压。
    进一步的实验表明、所有6节电池都可以充电、但存在问题。 我将进行解释。
    我所有的测试都将电流限制设置为500mA。 对于1-4节电池,这是正常的,但对于5至6节电池,电流在10和60mA 之间变化,可能每秒,或更快。 当我把电流限值设得更高一些(需要1.4A 电流)时、充电似乎能够正常工作。 即使将电流限制设置为500mA、充电 LED 也会亮起、以指示正在充电、即使电流很低也是如此。

    对于电池1-4、无论电流限制如何、如果输入电压高于电池电压、则可以连续运行。但对于电池5和6、除非可用电流大于1.3A、否则不会充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MKE:

    对于降压拓扑 、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、同时考虑到高侧 FET (Rdson)、电感器(DCR)和输入检测电阻器(在 ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、RBFET 在 VCC 和输入电源之间的体二极管压降以及电池检测电阻器(SRP 和 SRN 之间)中的直流损耗。 输入电源的功率限制必须大于系统负载或电池充电所需的最大功率(二者中的较大者)。

    我可以与 EVM 重现此问题、似乎是电源的功率限制问题。 建议增加输入电压或电流限制。 另一个选择是降低充电电流。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一个新电阻器、即0.08欧姆、而不是安装的0.02欧姆。 唯一的区别是电流电平已从1.3A 降至0.4A。 如果我将 PSU 电流限制设置为小于0.41安培、则 EVM 似乎会进入一种模式、它会每秒钟左右不断尝试充电、并指示它正在充电、但它仅在电流高于设置的限制时才实际充电(R6电流并联)。

    这无法解决我的问题。

    是否有更好的 IC 来完成这项工作? 这一个似乎是14岁。

    // Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    是的、这似乎是 电源的功率限制问题。 输出功率请求的功率超过输入功率所能提供的功率。  

    输入功率=25V *0.4A=10W

    输出功率= 25.2 (6cell)*0.4A=10.08W

    输入功率应设置为高于输出功率、以支持热损耗和高效功率损耗。

    如果我将 PSU 电流限制设置为小于0.41安培、则 t

    为什么要限制 PSU 电流?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个可提供最大0.5A 电流的太阳能电池板 我将尝试在工作台上对此进行仿真。 它适用于4节电池、允许电流低于电流限制、从而为电池充电并为设备供电。 我可以在工作台上轻松完成此操作、但只要我尝试5或6节电池、电流限制不是一个限制、而是设置值、它绝不会变高、并且只要输入电流降至低于该设置、输出端的电流就会变为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    您是否更改了 MPPSET 电阻器的阻值?

    请参阅部分 8.3.2输入电压调节 负载。

    在默认 EVM 中、MPPSET 电压设置为约17.8V、因此当电源上的电流受限时、输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压会下降(到17.8V)。 当 MPPSET 引脚上检测到的电压降至1.2V 以下时、充电器会通过降低充电电流来保持输入电压(17.4V)。

    输入电压现在是17.8V、对于降压充电拓扑、输入电压必须高于输出电压。 我建议将 MPPSET 更改为25V。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 系统现在可以完美地工作。

    我已经阅读过关于 MPPSET 的章节很多次、但是我不了解它的功能。