This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:电压反馈配置和电阻值

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393152/tl494-voltage-feedback-configuration-and-resistor-values

器件型号:TL494
Thread 中讨论的其他器件: UCC28251

工具与软件:

您好!

我将使用 TL494来设计全桥 SMPS。 输出电压为400V、输出电流为4.5A

我想实现电压反馈、但我不知道怎么实现。 我的电阻器值应该是多少、我应该如何连接它们?

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用 UCC28251、其数据表中包含设计步骤。 看起来您已经有另一个 e2e 线程在向其他 IC 提问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士 黄

    在您提到的另一个问题中、我询问了另一项可以替代 TL494 IC 的集成电路建议。

    但在这里、我想了解在使用 TL494 IC 时用于电压反馈的电阻器的值、功率要求、连接类型等。

    我对缺少信息表示歉意。

    提前感谢

    Nafi 可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 ucc28251设计步骤。 有关如何设计电压反馈控制的信息、请搜索互联网并找到许多应用手册。 例如

    www.ti.com/.../sloa020a.pdf