This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:输入电流限制+仿真

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393207/tps63900-input-current-limit-simulation

器件型号:TPS63900

工具与软件:

您好、TI 团队:

我想在电池供电应用中使用 TPS63900。 电池电压为3.6V、我想用 TPS63900的输入电流限制来限制电池的最大输出电流。 TPS 的输出电压为3.3V

我当前正在尝试使输入电流限制能够用于 PSpice 中的 TPS63900仿真。 但是、我得到所有 ICL 值的相同仿真结果、而且 ICL 值看起来没有任何变化。
以下是我的仿真结果和使用的原理图:

输出电压(绿色)、输入电流(红色)

仿真原理图

输入电流在 IC 的 VIN 引脚上测量。 仿真结果应该与数据表中的图片类似:

我知道输入和输出电容远低于图8-38中给出的电容。 即使我在仿真中更改电容值、仍然会有这些高电流尖峰。

我对该应用有两个问题:

1.是否可以使用给定的 PSpice 仿真从数据表中获得相同的结果? (输入电流限制对于仿真甚至有效吗?)

2.是否可以将输入电流限制为永久100 mA 或者是否始终存在高电流尖峰(即600 mA)?

如果存在这些尖峰、是否可以将其限制为最大400 mA?

我期待您的回复。

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    恐怕输入电流限制不会在 PS 模型中实现。

    对于 TPS63900的输入电流限制功能、该器件是一种平均电流限制功能、无峰值电流限制功能。 实际峰值电流限制取决于实际应用条件、例如输入电压。

    此致

    TAO