工具与软件:
您好、TI 团队:
我想在电池供电应用中使用 TPS63900。 电池电压为3.6V、我想用 TPS63900的输入电流限制来限制电池的最大输出电流。 TPS 的输出电压为3.3V
我当前正在尝试使输入电流限制能够用于 PSpice 中的 TPS63900仿真。 但是、我得到所有 ICL 值的相同仿真结果、而且 ICL 值看起来没有任何变化。
以下是我的仿真结果和使用的原理图:

输出电压(绿色)、输入电流(红色)

仿真原理图
输入电流在 IC 的 VIN 引脚上测量。 仿真结果应该与数据表中的图片类似:

我知道输入和输出电容远低于图8-38中给出的电容。 即使我在仿真中更改电容值、仍然会有这些高电流尖峰。
我对该应用有两个问题:
1.是否可以使用给定的 PSpice 仿真从数据表中获得相同的结果? (输入电流限制对于仿真甚至有效吗?)
2.是否可以将输入电流限制为永久100 mA 或者是否始终存在高电流尖峰(即600 mA)?
如果存在这些尖峰、是否可以将其限制为最大400 mA?
我期待您的回复。
此致、
最大值