This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:具有 UC3843的降压/升压转换器

Guru**** 1892145 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393358/uc3843-buck-boost-converter-with-uc3843

器件型号:UC3843

工具与软件:

您好!

在主页上、我看到了控制器  UC3843。 部分中的"使用降压-升压转换器构建可能的拓扑的参数"。

如何使用 UC3843控制器设计降压/升压转换器?

规格:

输入:23-28V

输出:23-28V、 持续5A

您是否有采用 UC3843控制器的降压/升压转换器参考设计

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非接受外部高侧 MOSFET 驱动器、否则建议使用 SEPIC。

    对于 SEPIC 转换器、请参阅以下应用手册进行设计。

    电源拓扑手册(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否是  采用降压/升压 拓扑且具有高侧 MOSFET 驱动器的控制器的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们没有参考设计。