This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:双相升压或升压旁路

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS62180, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393273/lm5122-dual-phase-boost-or-boost-bypass

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: TPS62180LM5175

工具与软件:

您好!

我正在寻找双相升压或升压旁路、以实现6.4A 峰值输出电流、而峰值输入电流可能会被限制在3A 或更低。

我的应用程序如下所述。

***********
5V 输出的16ps 振荡器、持续时间为方波、如10ms/ 400mA、关断11ms/ 0mA、导通10ms/ 400mA、关断11ms/ 0mA。。。 重复。

16个振荡器会同时导通、因此需要16 * 400mA = 6.4A 峰值电流、平均值= 6.4A * 10ms /(10ms + 11ms)=~3A

输入电源将是具有5V 输出电压的移动电源。 因此、我打算将升压的输入电流限制在低于3A 或更低。

***********

LM5122 (外部 FET)似乎是很好的选择、对吗?
然而,我正在寻找更有效的建议,我已经列出我的想法如下,请帮助建议,谢谢。

1.有没有与 LM5122类似的器件、但集成了 FET?

TPS62180是一种双相降压转换器。 是具有单输出电压或双输出电压双相的升压(集成 FET)器件、如 TPS62180?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hugo、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您能为我再次说明一下您的输入/输出规格吗?

    -输入移动电源5V
    -输出: 5V, 0A-6.4A 交替

    如果输出电压高于输入电压、或者输入电压下降但输出电压需要保持恒定、则需要一个升压控制器。
    如果输入和输出电压在同一电平下都是恒定的、并且只有负载发生变化、我不确定这里是否需要升压或降压控制器。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    输入电源: 它是5V 从移动电源,因此它会由于电缆损耗降低一些电压(假设0.2欧姆)
    输出功率需要恒定为5V

    只有5V 的输出负载在0~6.4A 的范围内变化、方波持续时间为10ms 接通/11ms 关断...

    欢迎使用升压或降压/升压转换器、以便在3A 峰值电流范围内降低输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    感谢您的确认。
    LM5122可用于此应用、但该器件无法 降压电压。 它可能在旁路模式和升压操作之间来回跳动、因此电压峰值/过冲可能更高。

    为了实现非常稳定的输出电压、我推荐使用降压/升压设计。
    LM5175应该是适合用于此用途的器件。
    但是、与采用 LM5122的两个开关相比、这需要四个外部开关。

    此致、
    Niklas