This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:软启动斜坡时间

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100EVM, TPSM83100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393055/tpsm83100-soft-start-ramp-time

器件型号:TPSM83100

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户一直在通过 TPSM83100EVM 评估 TPSM83100、发现在某些情况下、软启动斜坡时间不在典型值。

当输出负载为0欧姆时、表示无负载、则 td (RAMP)=0.16ms。

2.当输出负载为电负载且输出电流为0.49A 时、td (ramp)=7.15ms。

3.当输出负载为10欧姆时、TD (RAMP)=0.4ms。

我还发现 IL (lim_SS)决定软启动斜坡时间是否快速。 我可以知道 IL (lim_SS)的值吗? 我的客户无法根据数据表定义客户用例中的软启动斜坡时间。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    此电流限制通常为500mA。 这是峰值电流值。

    是的、当启动阶段负载较低时、您的理解是正确的。 实际的 TSS 将由 ILIM_ss、决定、而不是内部斜坡时间决定。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 如何处理 IL (lim_SS)和 td (EN)与 td (RAMP)之间的关系?

    我们如何根据输出电流确定确切的 SS 时间?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke-san:

    IL (lim)和 TD internal 之间没有关系、它们只是两个逻辑块。

    我认为、在启动期间电流限制被接管后、没有办法计算出准确的 SS 时间。 仿真或基准测试应该是不错的选择。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您是说客户应该在所有情况下根据输出电流估算软启动时间? 我认为这会浪费客户的时间。 您能否仔细检查一下、是否确实没有很好的方法来估算软启动时间?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    由于客户已经有一些测试数据、我想当负载高于0.49A 时、他们可以只使用7.55ms 作为软启动时间。

    但当 Iout 较低时、除了仿真或基准测试、我不会降低如何评估。

    此致

    TAO