This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392253/tlc5948a-conrtol

器件型号:TLC5948A

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

使用 SPI 的最简单方法是直接控制 SCLK 和 SIN、以便对 LED 调光进行 PWM 控制。 这个逻辑有什么问题吗? 在 PWM 输出之后、控制 LAT 以锁存数据。 通过添加 GSCLK 控制、可以更改 PWM 刷新频率。 在33 MHz 的最高 GSCLK 频率下、PWM 频率应能够达到约130KHz、即33 MHz /(65535 / 257)。 但是、添加 GSCLK 的先决条件是首先配置"功能控制(FC)数据锁存器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我可以有你的问题吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    如果您有任何更新并且需要任何支持、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared