This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460RPHEVM:TIDA 020047电源管理

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393379/lm62460rphevm-tida-020047-power-management

器件型号:LM62460RPHEVM
主题中讨论的其他器件:LM62460

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用 TIDA020047电路板、但我需要 以24V 的电压为 TIDA020047供电、而不是以12V 的命令输入功率为 TIDA020047供电。 所以、我是否应该修改 TIDA020047的 参考设计 (如前所述)《LM62460 LM62460RPHEVM EVM 用户指南》的参考设计(TI.com) 、从而保护电路并安全工作。 我想补充一下,我从电动卡车的保险丝盒(24V 最大负载突降29V )的板上电源。

请提供建议。

此致

Amine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    此参考设计似乎允许在不对电路板进行任何更改的情况下达到此类输入条件。 但是、我要确保您使用的电容器和电感器能够承受您的要求而不会降低额定值。

    此致!

    Ryan