This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:具有光电二极管(PD)检测功能的 VCSEL 驱动器

Guru**** 2811125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392379/lm3644-vcsel-driver-with-photodiode-pd-detection-function

器件型号:LM3644

工具与软件:

你(们)好

我正在寻找一款具有光电二极管(PD)检测功能的 VCSEL 驱动器。

由于 VCSEL 是一种高功率密度光源、因此需要使用 PD 来检测 VCSEL 封装是否损坏、从而导致激光溢出并伤害人眼。

LM3644是适合我们器件的出色 VCSEL 驱动器、但 PD 无法正常工作。  下图显示了具有 PD 检测功能的 VCSEL 驱动器。

您能推荐任何类似器件吗?

BR

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky

    我们的专家不在办公室,将在星期一给你一个反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    感谢您的咨询。  我更愿意通过电子邮件继续通话

    我已经在这个 E2E 论坛上向您发送了一个友好请求。 接受后、我将向您发送我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    由于我们已经通过电子邮件联系、我将关闭此主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven