This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393665/tps65982-tps65982

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

工具与软件:

您好!

我目前正在学习 Type-C PD 的基本知识、对于所示的 USB PD 交替模式协商范围有一些问题。

问题:

  1. PP_HV 是什么?  为什么它的波形如此所示?
  2. CC 引脚上的波形是否为方波(协商期间)?
  3. DP 协商与 TBT 协商有何区别?

谢谢。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    什么是 PP_HV?  为什么其波形如此处所示?

    PPHV 是进入 PD 的高压电源路径、用于提供电源或成为灌入系统的电源。

    我们看到 PPHV 从0V 上升到20V 的原因是、协商的 PD 合约 已完成、这允许我们闭合允许电源进入系统的开关。

    Unknown 说:
    CC 引脚上的波形是协商过程中的方波吗?

    CC 线路用于与 PD 流量通信。 您可以使用 PD 分析器来解码此流量。

    Unknown 说:
    DP 协商和 TBT 协商有什么区别?

    这些是根据 DFP 和 UFP 支持的模式进入的不同交替模式。

    对于基本的 PD 问题、我强烈建议您查看 TPS65987D 产品页面中的应用手册!

    谢谢!

    Kevin