This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DMTREVM:LED 电流具有意外的2、1kHz 调制(无调光)

Guru**** 2533030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS922055DMTREVM, TPS922055, TPS922053, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393448/tps922055dmtrevm-led-current-has-unexpected-2-1-khz-modulation-no-dimming

器件型号:TPS922055DMTREVM
主题中讨论的其他器件: TPS922055TPS922053TPS922052、TPS922054

工具与软件:

我在 TPS922055DMTREVM 评估板上测量了以下不良现象、其中1A 输出电流以2、1kHz 的频率进行调制。 我将感应电阻器更改为 200m Ω (1A)、将电感器从10uH (10)更改为 100 μ H (1、53A)。

目标是使流过 LED 的纹波电流非常低、并最终在整个1:256范围内使用模拟调光。

洋红色是使用50 MHz 电流探头测量的 LED 电流、粉色是0kHz - 10kHz 范围内的 FFT、显示纹波频率为2、1kHz 时的峰值。 蓝色是 ADIM 电压(恒定的3、3V)。

什么会导致2、1kHz 纹波? 我认为这可能是 COMP 设置、但也认为只有更高的频率效果。 我的假设是否正确?

如果能够帮助 解决低频纹波、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调制由 TPS922055器件的展频功能引起。 我之前搜索数据表中的2kHz 频率、但写入值为2kHz、因此未提供任何匹配。 我将订购 TPS922 052 所有这些都应该正常。

    8.3.1.2扩频
    TPS922053和 TPS922055器件支持展频功能(中心频率±7%、
    2kHz 调制频率 )、可降低开关频率及其高次谐波的 EMI 噪声。
    另一方面、TPS922052和 TPS922054器件禁用展频功能、逐渐改善
    低亮度情况下的亮度性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    您观察到的2.1kHz 输出电流纹波很可能是由展频功能(2kHz 调制频率)引起的。 请参阅数据表中的第8.3.1.2节。

    如果是这种情况、则将 IC (TPS922055、EVM 上的默认值)替换为不具有展频功能的版本(TPS922052或 TPS922054)应该可以消除这种2.1kHz 输出电流纹波。

    此致、

    Steven