This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:申请审阅原理图。

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393098/tps65233-request-review-a-schematic

器件型号:TPS65233

工具与软件:

你(们)好

我希望原理图经过审阅、但不能透露相关内容。
您能告诉我如何亲自发送吗?

下面还有一些问题。

1. 如果用于 LX 引脚的电感值为15uH、可以吗?

当 Vin 为12V 时、BOOST 引脚的电压是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    卢西亚将在这几天内回复你。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.在这种情况下、15uH 是可以的。

    升压引脚取决于 V_LNB 输出。

    对于原理图、您可以向我发送电子邮件:Colin - chen@ti.com

    谢谢