This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:有关保护模式的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391454/tps54200-question-about-protection-mode

器件型号:TPS54200

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户遇到了有关 TPS54200的问题。

他们的产品正在大规模生产。 而且有些产品在生产测试状态下存在故障。

当器件处于故障状态时、他们可以看到 GND 和 PWM 引脚短接。

1.如果 GND 和 PWM 短路、您能猜到会发生什么类型的故障(保护模式)吗?

2.如果检测到保护模式、TPS54200电源循环的最短时间和最长时间是多少?

如果采集到更多的相关数据、我会发布更多的问题。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    1.根据当前信息很难猜测。 我能否理解客户执行什么"生产测试"?

    2.请注意、TPS54200实现了关断和锁存模式保护。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    感谢您的支持。

    1.客户测试2种不同的方式。

    1-1. 应用3.3V 进行模拟调光。 -> 他们在这种 情况下发现了20次失败(PWM-GND 短路)。

    1-2. 应用 PWM 波形。 ->他们在这种情况下发现了3个故障(PWM-GND 短路)。

    2.是的、我知道 TPS54200是关断和锁存的器件。 如果 VCC 断开并再次连接、某些器件会恢复正常。

    2-1. 某些器件不仅会在一次尝试时恢复正常、还会在5次以上尝试时恢复正常。 是否正常运行?

    2-2. 即使尝试达到10次以上、有些器件也不会进入正常状态。

    3、保护模式很重要、但是想知道 PWM-GND 短路的原因。 您能猜出原因吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我给您发送了一封电子邮件 让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven