This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:需要电压设置帮助

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393436/tps61094-need-help-for-voltage-setting

器件型号:TPS61094

工具与软件:

你(们)好。

我的一位客户需要明确电压设置。

这里是意见、这些意见需要澄清。

测试1:何时  VIN = 3.67V

                       充电电压= 3.6V

                       VOUT 选择= 3.45V

 

问题1. 超级电容器仅充电至3.45V。 其中编程的电压设置为3.6V

问题2. 在超级电容器充电3.45V 后、充电停止、并且超级电容器向负载供电。  

 

要求:在超级电容器充电至设置电压后。 TPS64094应切换到旁路模式(来自 Vin 拉电流电池的 Vout)。

 

 

测试2:何时  VIN = 3.67V

                       充电电压= 3.6V

                       VOUT 选择= 3.5V

发现的问题与上述问题相同。

问题1. 超级电容器仅充电至3.5V。 其中编程的 电压设置为 3.6V

问题2. 在超级电容器充电3.5V 后、充电停止、并且超级电容器向负载供电。  

请。 帮助澄清上述观察结果。

还想知道是否可以对任何电压进行电压设置? 或者、这些只是固定值(16个值、以表格形式列出)。

 如果电池为3.67V、超级电容器的充电电压最高可达多高? 如果 Vout 设置为3.5V、是否可以为超级电容器充电至3.6V? 如果不是、那么在将 VIN (电池)视为3.67V、Vout = 3.5V 的情况下、应该采用怎样的设置、Vcharge 应该是多少?

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    通常超级电容器可以通过预设的电压3.6V 进行充电、并且不会停止在3.45V/3.5V。

    我可以知道 VOUT 的负载电流吗? 由于 VIN 和 VOUT 之间的压降(Iout*RDS_ON_BYP)、大负载电流可能会导致该问题。

    [报价 userid="12822" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393436/tps61094-need-help-for-voltage-setting ]还想知道是否可以对任何电压进行电压设置? 或者这些只是固定值(16个值在表中列出)。

    TPS61094只能支持表7-1中的电压、没有更多选项。

    此致、

    Nathan