This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:独立控制模式(LP5009RUKR):打开 LED

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389403/lp5009-independent-control-mode-lp5009rukr-turning-on-leds

器件型号:LP5009

工具与软件:

我们的四块 LED 板(图片、如下所示)配置如下:

  • LED 1 (UV): OUT_0
  • LED 2 (UV): OUT_1
  • LED 3 (UV): OUT_2
  • LED 4 (白色): OUT_3

每个 LED 应按顺序独立显示。  

这些初始化命令通过 I2C (寄存器/值)发送:

  • 0x00/0x40
  • 0x02/0x00
  • 0x07/0xFF
  • 0x08/0xFF
  • 0x0B/0x00
  • 0x0C/0x00  
  • 0x0D/0x00  
  • 0x0E/0x00  

OUT_3命令(下方)成功地 单独打开白色 LED 4 (下方带 UV 屏蔽的白色 LED 4的照片)。

  • 0x0E/0xFF  

成功命令 OUT_3关闭(下图中的白色 LED 4关闭)后、所有灯均熄灭。  接下来、OUT_2命令(如下)成功打开 UV LED 3 (带 UV 屏蔽的照片、如下所示;第一张照片、UV LED 亮起;第二张照片、 UV LED 打开(用胶带遮蔽)。

但是,在错误中, 白色 LED 4也同时打开(在照片中标记,下面;显示红色/粉色? 色调)。

  • 0x0E/0x00  
  • 0x0D/0xFF  

感谢您深入了解独立控制命令无法产生预期结果(即独立打开 UV LED 3)的原因。

Karol S. Schulewitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    您能给我展示一下您的布局文件吗?

    我完全了解您遇到的问题、但我无法在 EVM 板上重新构建相同的行为、因此我认为不是 IC 问题。 我认为原因可能与 PCB 布局有关、OUT4可能与 OUT3耦合、然后您可以在开启 OUT3时使 OUT4相反。 如果可能、请捕获 OUT3和 OUT4上的波形。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Jared——

    这是 LP5009与 LED 连接的原理图。   

    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下星期一回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    我认为原理图没有问题、请帮助捕获输出的波形。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对原理图的肯定。  请发送单独打开/关闭每个 LED 的示例代码。  谢谢你。  另外、我的波形片段也即将发布。

    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    片段1 (下面)显示所有 LED 关闭(3V;行1、白色 LED/OUT 3;行2、UV1/OUT 0; 线路3、UV3/OUT 2):

    片段2 (下面)显示白色 LED 亮起(行1、2.5V;OUT 3);UV1/UV3 LED 熄灭(行2/3、2.8V;OUT0/OUT2):

    片段3 (下面) 显示白色 LED 熄灭(行1、2.8V;OUT 3);UV1/UV3 LED 亮起(行2/3、2.2V;OUT0/OUT2):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    请参考下面的 LP50xx 系列示例代码: e2e.ti.com/.../LP5024_5F00_MSP430F5529.zip

    对于波形、 实际上我希望看到当 OUT2开启时 OUT4开启为错误。 但我找不到任何关于 OUT4的波形。 我认为您的捕获波形对于 OUT1、2、3而言没有问题。 但您可以看到、当您打开 OUT1时、OUT2、3的输出电压将向下耦合至大约0.2V。 此外、OUT1的输出电压也将通过 OUT2、3耦合下降至大约0.2V。

    请捕获错误导通输出 OUT4和正常控制输出 OUT2的波形、谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jared 提供示例代码。

    根据我们的原理图(如下)、OUT4未使用/悬空。

    我怀疑我们每个人都在使用不同的措辞时引用相同的波形。  请注意我们的命名约定: OUT0/PIN2连接到 LED1、OUT1/pin3连接到 LED2、OUT2/pin4连接到 LED3、OUT3/pin5连接到 LED4。  

    波形片段(如下;与上述响应相同)显示了当 LED1/OUT0 (UV1;波形蓝色线2;2.2V)和 LED3/OUT2 (UV3;波形粉色线3;2.2V)开启时、LED4/OUT3 (白色 LED;波形黄色线1;2.8V)处于关闭状态。  我们使用100%占空比、因此线稳定、而不是周期性方波。

    请确认该波形数据是否是需要的数据(即 LED4/OUT3波形、而不是 OUT4、因为 OUT 4悬空/未使用)。

    再次感谢你--

    Karol

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    实际上、根据您之前的说明、LED4/OUT3将在 LED3/OUT2亮起后错误地亮起。

    因此、请帮助提供上述状态的波形。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    有任何更新吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Jared——

    我们正在收集其他电气数据。

    保持关注--

    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    感谢您的帮助! 期待您的回复!

    BR、Jared