This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:我想消除电机驱动器中的 MOSFET 振铃。

Guru**** 2379090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, CSD88599Q5DC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393492/csd88599q5dc-i-want-to-eliminate-the-mosfet-ringing-in-the-motor-driver

器件型号:CSD88599Q5DC
主题中讨论的其他器件:DRV8323

工具与软件:

您好!
我将使用 DRV8323和 CSD88599Q5DC 开发三相 BLDC 电机驱动器。 但我注意到、稳压器由于 MOSFET 的振铃效应而出现波动。 下面的示波器截图显示了 DRV8323在模式3下运行时的情况、即当 A、b 和 c 相同时设置为高电平和低电平时在(111)矢量和(000)矢量之间重复切换。 CH1为 A 相、CH2为稳压器的输出电压。 根据 CSD88599Q5DC 数据表、建议在高侧而不是低侧添加栅极电阻器可减少振铃。 但这并不意味着低侧导通时不会减少振铃? 我有点困惑... 我是否也应该在低侧添加栅极电阻器?

(PCB 布局应尽可能与 BOOSTXL 相似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    感谢您浏览我们的设备,我们的 MOSFET 应用程序人员将在美国时间周三之前离开,并将为您的具体问题提供任何进一步的答案,此外,如果您有更多的问题,我将尝试在这里回答一般信息。

    通常、对于任何环还原技术、采用的方法很少、常见的方法有:

    1. 栅极电阻器、用于减缓 MOSFET 的导通和关断-数据表仅建议使用高侧、因为这种更快的 dv/dt 在高侧会引起振铃。 正是这种快速开关的高侧 FET 激发了低侧的体二极管、引起振铃。 因此、在低侧添加一个电阻器不会有所帮助、并可能导致不必要的 cdv/dt 导通出现问题。 前几页中的此应用手册提供了相关说明: https://www.ti.com/lit/an/slpa010/slpa010.pdf
    2. 在开关节点处施加外部缓冲器-数据表第15-17页中关于建议缓冲器的详细信息。
    3. PCB 布局-详细信息在数据表和数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd88599q5dc.pdf 中提供

    最后、确保正确测量开关节点非常重要、您使用的探头可能会对您在示波器上看到的结果产生很大影响。 最好使用差分探头、或者如果使用了单端探头、您需要确保其具有尽可能短的组环路、同样在此处提供了本应用手册第4页中的信息: https://www.ti.com/lit/an/slpa010/slpa010.pdf

    还有另一个技术文章,关于您正在查看的设备类型: https://www.ti.com/lit/ta / sszt955/ sszt955.pdf ,这也有一些关于使用此设备的其他提示。

    本应用手册和其他 MOSFET 技术数据、计算器工具和提示都包含在他的应用手册中: https://www.ti.com/lit/an/slvafg3f/slvafg3f.pdf 、我希望您在使用 MOSFET 时可以找到许多其他提示。

    再次感谢您考虑使用我们的器件

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你! 您的回答完全解决了我的问题。 此外、我很高兴能够通过阅读您发送的参考文件找到解决振铃问题的方法。 非常感谢。"