This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:请帮助说明后缀 M3针对 PN LP2985A-50DBVRM3的含义

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393172/lp2985a-please-help-explain-the-meaning-of-the-suffix-m3-for-pn-lp2985a-50dbvrm3

器件型号:LP2985A

工具与软件:

您好、

您能否 帮助说明后缀 M3针对 PN LP2985A-50DBVRM3的含义?

我想知道 LP2985A-50DBVR 和 LP2985A-50DBVRM3之间的区别。

非常感谢、

Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    M3是新芯片重新设计的后缀指示符、采用300mm 晶圆上的最新 TI 工艺技术制造。 目前、TI 建议 在新设计中使用 LP2985A-50DBVRM3。

    该器件的命名规则表可以在 数据表第29页的第9.1节"器件命名规则"中找到

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kelsey、

    非常感谢。

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    当然、很高兴为您提供帮助!

    此致、
    Kelsey